Nosso sistema de gerenciamento de edificações Metasys® é o mais utilizado em todo o planeta e está ajudando clientes em seus caminhos rumo à sustentabilidade, economizando até 30% do consumo de energia. Navegue na demonstração e veja como as telas gráficas do Metasys tornam as decisões mais fáceis.
Como sua empresa se posiciona nessa jornada?
Navegue na demonstração e veja como as telas gráficas do Metasys tornam as decisões mais fáceis.
Compatível com outros sistemas da Johnson Controls ou de outros fabricantes, o sistema mais inteligente da Johnson Controls aumenta a segurança e a eficiência da sua instalação.

Instalações inteligentes e mais economia
Com o Metasys, seu prédio fica mais inteligente e eficiente. Conecte seus sistemas de HVAC, iluminação, segurança e proteção contra incêndio na mesma plataforma. Utilize uma linguagem comum para fornecer as informações de que você precisa para tomar melhores decisões, economizar dinheiro e melhorar as operações das instalações.

Controle suas edificações de qualquer lugar
Acesso 100% remoto para que, independentemente da situação ou local, você tenha acesso a sua operação.

Alertas individuais e interface amigável
Reduza em até 86% os cliques ao isolar os ambientes e definir quais alertas você deseja receber. Também é possível determinar onde estão os pontos de atenção e qual ação deve ser tomada em cada um deles. Além disso, o sistema mantém uma lista completa de alarmes antigos para identificar recorrências.

Tudo em uma plataforma
Existe uma razão para o Metasys ser o software BMS mais usado no mundo - ele garante que suas plantas de água gelada, sistemas HVAC, segurança, câmeras, proteção contra incêndio, controle de acesso e chillers estejam todos em um só lugar, para que você possa controlar melhor todas as operações das suas instalações.
Sistemas de controle que ajudam a gerenciar os dados das suas instalações.
Nossos sistemas de automação de edificações são os alicerces da eficiência moderna em gerenciamento de energia nas instalações. Sistemas de tecnologia inteligentes e de classe mundial que conectam seus sistemas comerciais de HVAC, iluminação, segurança e proteção. Isso permite que eles se comuniquem em uma única plataforma para fornecer as informações de que você precisa, permitindo que tome decisões mais inteligentes, melhorando o conforto, a segurança e a produtividade de seus ocupantes.

Temos autoridade quando o assunto é automação e gerenciamento de edificações.
Sabemos do que precisa para alcançar a excelência em automação e gerenciamento das suas instalações, para ficar em conformidade com as diretrizes de segurança.
Por isso, oferecemos equipamentos de última geração apoiados à diversificação de certificações e protocolos, que o apoiam na flexibilidade de integração em multissistemas, tecnologias e plataformas, enquanto mantém o sistema de acordo com todas as legislações e regras locais para todo tipo de segmento.
Descubra outras versões recentes dos Drivers Metasys®

Modelo SNC
Suporta até dois troncos de terceiros (Modbus RTU ou TCP, M-Bus ou KNX) e um barramento MS/TP. O número de dispositivos suportados no tronco de terceiros depende do protocolo. Para o barramento MS/TP são suportados até 50 dispositivos. Total de 40 E/S integradas. Opção com tela integrada.

Modelo SNE
Suporta até dois troncos de comunicação com 100 dispositivos por tronco, totalizando 200 controladores. Um adaptador opcional LonWorks pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON.
Por meio de diferentes sensores Metasys® para ambientes internos e externos, você ganhará o poder de medir diferentes variáveis, como CO², temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar interior, além da vazão de ar e água.

As válvulas da marca Metasys apresentam:
- Garantia de até 5 anos
- Ampla faixa de CV e vazão em cada tamanho de tubo
- Grande variedade de conexões de tubos
- Válvula testada para 220.000 ciclos
- Combinação com diferentes tipos de atuadores Johnson Controls

Os atuadores e amortecedores de válvulas da marca Metasys oferecem:
- Garantia de até 5 anos
- Kit de montagem para as principais válvulas no mercado
- Modelos de ação rápida
- Modelos de tensão de linha
- Testado para 100.000 ciclos completos
- Opções de feedback
- Opções de fim de linha
OpenBlue Enterprise Management
Usando dados de construção, IoT e IA para fazer edificações mais inteligentes.
A convergência entre tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI) está causando interrupções na operação de instalações e negócios. Proprietários, gerentes e usuários devem repensar como eles interagem com as edificações.
Reimaginar como usar melhor as instalações e melhorar as experiências dos ocupantes significa transformar digitalmente um ambiente para usar dados de forma mais eficaz para fornecer conveniência, segurança e sustentabilidade.
A Johnson Controls foi nomeada "Industrial IoT Innovator of the Year" pela organização The IoT Innovation. O prêmio reconhece inovadores, líderes e visionários globais de IoT.
Portfólio de serviços
Seus sistemas podem ser monitorados 24 horas por dia durante todo o ano, por meio do Centro de Operações Remotas da Johnson Controls. Temos um time completo com especialistas dedicados que fornecem relatórios e análises de dados críticos para que sua operação nunca pare.

Assim é a Johnson Controls
Estamos sempre abertos à inovação com propósito e baseada no desenvolvimento de soluções para problemas reais. Mergulhamos no seu negócio para compreender profundamente suas dores e desafios, transformando as suas metas em nossas.
Esqueça a concorrência. Traremos um novo patamar no que se refere ao controle e redução de custos e consumo de recursos para que a sua operação deixe de competir e passe a liderar o mercado.
Vamos conversar sobre o futuro do seu negócio?
Temos um contato exclusivo onde nossos consultores estão prontos para te atender.
Telefone