Soluções para Data Centers mais inteligentes, seguros e resilientes.

Obtenha 60% de redução no tempo de reparo enquanto economiza significativamente o consumo de água.

Conheça a ampla gama de produtos e soluções da Johnson Controls para Data Centers:

Trabalhamos na proteção dos seus ativos e no desempenho eficiente de sua operação, por meio de soluções flexíveis e integradas.

  • Chiller Centrífugo de água gelada
  • Chiller resfriador de água
  • Unidade de tratamento de ar
  • Bomba de Calor
  • Equipamentos de aquecimento/resfriamento centralizados
  • Unidade de refrigeração de evaporação direta
  • Resfriamento preciso para salas de dados (CRAHU)

  • OpenBlue Enterprise Manager. Conjunto de soluções abrangente para gerenciar proativamente seu prédio e todo o portfólio de espaços e ativos
  • OpenBlue Central Utility Plant. O software de última geração garante que sua planta central gere seu próprio sustento
  • OpenBlue Connected Chillers. Monitoramento e melhoria do desempenho dos resfriadores a qualquer lugar

  • Sistema de Automação Predial
  • (BMS)
  • Soluções baseadas em PLC

  • Equipamentos de Detecção de incêndio
  • Detector de fumaça por sucção (ASD)
  • Painel de incêndio
  • Painel de incêndio
  • Soluções acústicas para proteção de dados
  • Difusor de água nebulizada
  • Supressão de Gás Sapphire
  • Sistema iFlow INERGEN®

  • Vídeo vigilância proativa
  • Centro de Comando & Controle
  • Sistema de Gerenciamento & acesso de visitantes
  • Vídeo vigilancia
  • Controle de acesso
  • Detecção de intrusão
  • Proteção do perímetro
  • Iluminação de segurança
  • Controle de acesso em ambiente crítico

  • Controle de acesso em ambiente crítico
  • Otimização de Chiller na planta
  • Gerenciamento de operações de Data Center
  • Sistemas & Serviços de Segurança integrados
  • Monitoramento centralizado do alarme de incêndio
  • Melhorias na segurança contra incêndio/vida
  • Atualizações para o sistema de supressão a gás e soluções conectadas

Sistemas de controle que ajudam a gerenciar os dados das suas instalações.

Nossos sistemas de automação de edificações são os alicerces da eficiência moderna em gerenciamento de energia nas instalações. Sistemas de tecnologia inteligentes e de classe mundial conectarão seus sistemas comerciais de HVAC, iluminação, segurança, DCIM e proteção. Isso permite que eles se comuniquem em uma única plataforma para fornecer as informações que você precisa, permitindo que tome decisões mais inteligentes, melhorando o conforto, a segurança e a produtividade de seus ocupantes.

Equipamentos e soluções inteligentes para refrigeração do ambiente. As maiores marcas do mercado apoiam nossos clientes a manterem a qualidade do ambiente em suas estruturas especiais

Conte com soluções altamente eficientes e equipamentos que transmitem segurança, que estão constantemente focados em não apresentar falhas ou funcionar abaixo dos níveis desejados.

São os mais modernos Chillers e compressores para sua instalação. Permitimos ainda a conectividade entre seus equipamentos para a gestão preditiva, que evitará paradas inesperadas e até 60% de redução do tempo de reparo.

Economize 30% nos custos de energia

Alcance o pPUE abaixo de 1,1

Conte com marcas como ANSUL e AquaMist para se assegurar contra os riscos de incêndio

  • AquaMist e SimplexGrinnell

Os melhores produtos de supressão de incêndio à base de água.

  • ANSUL®, Chemguard e Acoustic Nozzle

Linha completa de produtos de supressão de incêndio a gás.

  • Sistemas de névoa de água AquaMist

Solução de proteção contra incêndio versátil e altamente eficiente, com bicos exclusivos que foram projetados e testados rigorosamente para ajudar a proteger contra uma ampla gama de riscos de incêndio.

Veja o AquaMist em ação e comprove sua eficácia:

ANSUL

Uma gama completa de soluções de agentes limpos que suprimem incêndios enquanto ajudam você a proteger seu pessoal e mantêm seus negócios funcionando.

  • Supressão gasosa contra incêndio
  • Extintores portáteis
  • Sistemas de detecção e controle

Supressão de Incêndio por Gás

Sistemas de detecção e controle de incêndios

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ÍONS DE LÍTIO

O sistema de prevenção de riscos de íons de lítio ANSUL® integra-se ao painel de controle e detecção AUTOPULSE e um sistema de supressão de incêndio INERGEN® ou SAPPHIRE® para criar uma solução abrangente de detecção, alarme e supressão.

Este sistema integrado será capaz de se comunicar com o Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) para desligar as baterias com falha; pode ativar o Sistema de Supressão de Incêndio para mitigar a ignição por gás; acionar alarmes locais e remotos para informar o pessoal e as equipes de resposta a emergências.

SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ​​ANALÓGICOS

Liberação do sistema de detecção, controle e supressão de incêndio AUTOPULSE com painéis que fornecem proteção automática contra incêndio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os Painéis de Controle de Liberação de Agentes são projetados com modularidade e fácil planejamento do sistema.

Os painéis podem ser configurados com apenas alguns dispositivos para aplicações em edifícios pequenos ou para um grande campus ou aplicação em arranha-céus. Equipamentos periféricos podem ser adicionados de acordo com a aplicação. Consulte a guia "Opções" para obter detalhes.

Temos a solução ideal para reduzir o KPI de consumo de energia e água por meio de projetos especiais de Retrofit.

Nossos especialistas e engenheiros, com experiência em mais de 500 locais em todo o mundo, estão aqui para ajudá-lo a gerenciar, atualizar e melhorar o desempenho de seu Data Center com eficiência, maior tempo de atividade por meio de respostas rápidas às suas necessidades de suporte.

OpenBlue

Data Centers

2% de todo o consumo de eletricidade no mundo é gerada pelas operações de Data Centers e, por isso, focar em equipamento de resfriamento mais sustentáveis e resistentes é vital.

A partir das soluções digitais Central Utility Plant, OpenBlue Connect Chillers e Enterprise Management, você pode monitorar, rastrear, reportar, prever e agir sobre todos os dados provenientes dos seus equipamentos.

OpenBlue Central Utility Plant

Um app fácil de usar que cria um gêmeo digital e usa dados em tempo real de sistemas de controle, medidores, previsões meteorológicas e custos de serviços públicos para otimizar a operação de plantas de água gelada, água quente, vapor e cogeração.

Uma abordagem tecnologicamente sofisticada para a segurança de Data Centers.

Nossa solução Enhanced Insider Security é um exemplo de sistema de segurança convergente. Ela usa software para coletar dados de vários sistemas, incluindo beacons, rastreadores de crachá baseados em Bluetooth, plugs inteligentes, dispositivos móveis (via wi-fi), sistemas de localização de banda ultralarga e sensores de ocupação de mesa.

Essa riqueza de dados permite que o sistema rastreie o movimento dentro de suas zonas de segurança, de acordo com os critérios que você definir, e procure comportamentos não autorizados ou suspeitos, como:

  • Visitantes desacompanhados
  • Selos abandonados
  • Zoneamento e regras
  • Acessos suspeitos ao rack
  • Redução de bagagem
  • Residências não autorizadas
  • Movimento de ativos não autorizado

Protocolos de segurança inteligentes

Monitoramento de vários locais simultaneamente

Melhor uso da tecnologia existente

Qual é a sua área de preocupação?
Escolha uma seção abaixo para começar.

Controle de acesso biométrico

Um sistema de controle de acesso individual baseado no usuário que autentica, com base em atributos físicos, elimina a necessidade de cartões de acesso e códigos de segurança.


Controle de acesso eletrônico

Um sistema de segurança centralizado e automatizado para gerenciar com eficiência o acesso de funcionários e visitantes às suas instalações.


Controle de acesso físico

Nosso repositório de barricadas físicas e cofres oferece segurança incomparável e também, pode ser personalizado para atender às suas necessidades de construção.


Controle de acesso gerenciado

Gere dados úteis para impulsionar inteligência de negócios e insights com controle de acesso gerenciado rico em recursos.


Controle de acesso hospedado

Usando o poder da nuvem, o controle de acesso hospedado permite que você gerencie permissões e acessos remotamente.

Detecção de perímetro

Soluções baseadas em vídeo, sensor ou radar.


Proteção Física

Cercas eletrônicas de segurança, portões com classificação K e muito mais.


Fechaduras Eletrônicas / Sem Fio

Protege / trava / destrava portas ou barreiras.

Controle de acesso

Integra-se com suas soluções de controle de acesso para alertas e atualizações em tempo real.


Detecção de intrusão

Descubra imediatamente quando houver um evento de segurança em suas instalações.


Web ou aplicativo

Monitore remotamente suas instalações a partir de seu telefone ou da web.


Video vigilância

Live look-in para ver o que está acontecendo em sua empresa.

Com o avanço da tecnologia, o conceito de monitoramento e controle de equipamentos de forma a alcançar maior assertividade, performance e estabilidade operacional se tornou uma necessidade constante para qualquer empreendimento.

Transforme suas metas de sustentabilidade em ações concretas em prol da saúde do seu negócio e do meio ambiente.

Neste exato minuto, em todo o mundo, nossas soluções permitem que clientes e comunidades reduzam seu consumo enquanto conservam melhor os seus recursos.

Saiba como aproveitar ferramentas de ponta, como a inteligência artificial e a análise preditiva, que serão essenciais para transformar as montanhas de dados gerados em insights acionáveis.

Inicie sua jornada de forma estratégica com resultados alcançáveis.

Assim é a Johnsons Controls

Estamos sempre abertos à inovação, com propósito e baseada no desenvolvimento de soluções para problemas reais. Mergulhamos no seu negócio para compreender profundamente suas dores e desafios, transformando as suas metas em nossas.

Esqueça a concorrência. Traremos um novo patamar no que se refere ao controle e redução de custos e consumo de recursos para que a sua operação deixe de competir e passe a liderar o mercado.


Ou se preferir, envie-nos seus dados para que a gente entre em contato:

Fale com um consultor