I gestori degli impianti devono affrontare una moltitudine di sfide, dal garantire la sicurezza di migliaia di tifosi al mantenimento di condizioni ambientali ottimali e dell'efficienza energetica. La complessità dell'integrazione di vari sistemi, come quelli di rivelazione incendi, HVAC e sicurezza, può essere schiacciante, soprattutto quando si tratta di offrire un'esperienza piacevole e senza intoppi a tutti gli spettatori. Queste sfide richiedono soluzioni innovative, affidabili e scalabili, in grado di soddisfare le esigenze dinamiche degli stadi moderni.
Johnson Controls Ltd offre sistemi completi di gestione degli edifici progettati per soddisfare questi requisiti rigorosi. Il nostro sistema di gestione degli edifici (BMS), orientato al digitale e connesso, integra rilevamento e soppressione degli incendi, sistemi di sicurezza all'avanguardia e soluzioni avanzate di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), tra cui una gamma di pompe di calore in grado di soddisfare un'ampia varietà di requisiti. I nostri sistemi sono progettati per migliorare l'efficienza operativa, garantire la sicurezza e offrire un ambiente confortevole, riducendo al contempo il consumo energetico e i costi operativi.
Abbiamo installato due modelli di grandi dimensioni dei nostri refrigeratori industriali York da 3,3 MW per fornire un raffreddamento sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico in una delle sedi principali dei Giochi Olimpici. Rispetto ai sistemi di condizionamento convenzionali, queste tecnologie riducono della metà le emissioni di CO2 e del 35% il consumo di elettricità per produrre la stessa quantità di raffreddamento.
Un altro esempio è un rinomato stadio di tennis, dove il sistema di automazione degli edifici Metasys di Johnson Controls collega le apparecchiature più importanti dell'edificio, come il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento, il controllo dell'illuminazione e la gestione dell'energia. Il sistema controlla e monitora le prestazioni e fornisce dati in tempo reale in modo che i gestori della struttura possano identificare potenziali problemi, apportare modifiche e garantire che lo stadio funzioni nel modo più efficiente e sostenibile possibile.
Johnson Controls garantisce un supporto completo e soluzioni di assistenza su misura per le tue esigenze specifiche. In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di building automation system (BAS), mettiamo a disposizione un'ampia gamma di servizi per il ciclo di vita degli edifici al fine di ottimizzar le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi e delle tecnologie presenti nell'impianto sportivo.
Il nuovo Aviva Stadium, situato a Lansdowne Road, Dublino, è stato progettato dagli ingegneri di Kentz Ireland Ltd. per conto della Irish Rugby Football Union e della Football Association of Ireland. Può ospitare 50.000 spettatori, che potranno godere di un'esperienza sicura e protetta con il minimo di intrusioni e disagi.
Ulteriori informazioni >
Per saperne di più sulle strutture sportive e ricreative intelligenti e connesse di Johnson Controls.
<
Scopri come il processo di pianificazione e consegna dei servizi tecnologici professionali di Johnson Controls ha contribuito a facilitare il completamento nei tempi previsti dell'Allegiant Stadium e a creare un ambiente sicuro, confortevole, connesso ed efficiente.
Johnson Controls ha fornito una soluzione affidabile e discreta alla O2 Arena, installando una tecnologia innovativa che ha permesso ai visitatori di vivere un'esperienza sicura e protetta all'interno della struttura.
Johnson Controls sta aiutando il Chase Center e altre strutture sportive e ricreative a raggiungere una maggiore sostenibilità attraverso miglioramenti strategici delle infrastrutture.
Johnson Controls sostiene la missione del Fiserv Forum di creare e gestire un'importante struttura sportiva e ricreativa e un distretto di intrattenimento.
Scopri come un aggiornamento tecnologico della struttura ha trasformato la Rocket Mortgage FieldHouse in uno stadio polifunzionale all'avanguardia che offrirà ai tifosi esperienze straordinarie per i decenni a venire.