Bem-vindo ao futuro do gerenciamento de edificações, onde seu espaço de trabalho se adapta às suas necessidades! Com o Metasys, da Johnson Controls, oferecemos a você muito mais do que um sistema de gerenciamento predial (BMS) e de automação (BAS), oferecemos uma solução projetada especificamente para as necessidades da sua empresa, seja em um prédio comercial ou em uma planta industrial.
Conheça alguns dos principais benefícios do gerenciamento eficiente de instalações oferecido pelo Metasys:
Eficiência energética
Ajuda a otimizar o consumo de energia ao monitorar e controlar os sistemas de HVAC, a iluminação e os equipamentos elétricos. Isso permite que os níveis de energia sejam ajustados automaticamente de acordo com as necessidades reais, obtendo economias significativas.
Permite a integração de vários sistemas e dispositivos, em uma única plataforma centralizada. Isso inclui a capacidade de gerenciar sistemas internos e de terceiros.
Fornece monitoramento em tempo real dos diferentes sistemas da edificação. Os administradores podem receber alertas e notificações de possíveis problemas, o que facilita a rápida identificação e resolução de quaisquer anomalias.
O Metasys coleta e analisa dados sobre o desempenho do sistema ao longo do tempo. Isso permite a identificação de tendências, a realização de análises de eficiência e a tomada de decisões informadas para melhorar as operações da edificação.
Ele facilita o gerenciamento remoto de sistemas, o que é especialmente útil para propriedades distribuídas geograficamente ou com várias filiais. Os administradores podem monitorar e controlar os sistemas de qualquer local com acesso à Internet.
Oferece a possibilidade de personalizar a automação de acordo com as necesidades específicas. Pode adaptar-se a diferentes tipos de edificações e segmentos, permitindo configurações específicas para otimizar o desempenho.
Possibilita ajuste e controle de maneira precisa das condições de conforto da edificação, como temperatura e iluminação, para atender às preferências dos ocupantes e melhorar sua produtividade e bem-estar.
Embora a implementação inicial possa exigir um investimento, a longo prazo, o Metasys pode gerar economias significativas nos custos operacionais devido à eficiência energética e à redução da manutenção não planejada.
O sistema ajuda a cumprir os regulamentos e padrões relacionados à eficiência energética e ao gerenciamento ambiental, o que ajuda a obter benefícios adicionais em termos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.
Ao melhorar a eficiência energética e reduzir o desperdício, a Metasys contribui para a sustentabilidade ambiental ao reduzir a pegada de carbono da edificação.
Imagine uma edificação que entenda suas preferências, ajustando a temperatura, a iluminação e outros sistemas automaticamente e de forma personalizada.
Por meio de uma única plataforma, nosso sistema BAS do Metasys conecta sem esforços seus sistemas de HVAC, iluminação, segurança eletrônica e proteção contra incêndio. Assim, você pode tomar decisões mais inteligentes e seguras, melhorando o conforto, a segurança e a produtividade de suas instalações.
Assista ao vídeo de demonstração de como o Metasys pode facilitar a tomada de decisões com uma única interface de usuário projetada para a forma como os operadores de edificações realmente trabalham.
Impulsione seu negócio rumo à eficiência energética até 2024
Você já se perguntou se a sua empresa está tirando o máximo proveito do controle do consumo de energia em suas instalações? Na Johnson Controls, entendemos que o gerenciamento de energia é fundamental, e aqui estão três razões poderosas para dar o próximo passo em sustentabilidade com nossas plataformas digitais e de automação:
Entendemos que a eficiência energética é um desafio e, para facilitar a modernização do gerenciamento de energia de sua empresa, oferecemos a possibilidade de transformar seu investimento em OPEX em até 60 meses*, garantindo uma transição fácil para a eficiência energética e o cumprimento de suas metas de sustentabilidade.
Eficiência e Digitalização
Criando uma nova classe de edificações inteligentes que são seguras, saudáveis e sustentáveis.
Com o Open Enterprise Manager, você terá total visibilidade do consumo de energia e utilidades, permitindo identificar oportunidades de otimização e redução de custos. Nossa solução digital utiliza tecnologia de ponta e hardware Iot para promover eficiência energética e transparência na alocação de custos aos locatários.
Coleta de dados através de medidores existentes e dispositivos IoT
Exportação dos dados para nossa plataforma e armazenamento seguro
Dashboards e gráficos dinâmicos para monitorar desempenho e KPls
Poderosos insights para tomada de decisão orientada a dados
A Johnson Controls simplifica o monitoramento da sua operação, tornando-o fácil, seguro e muito mais transparente.
O Catuaí Shopping Londrina, um dos maiores empreendimentos no Sul do país, buscava, em 2020, reduzir custos fixos e taxas condominiais. No entanto, enfrentava desafios no sequenciamento dos seus principais equipamentos da CAG por conta da falta de uma plataforma de automação adequada e inteligente, levando a um gerenciamento manual prolongado de toda a operação.
Devido aos estudos de eficiência energética, implementação de nossos sistemas e análise de dados baseadas em inteligência artificial e automação agnóstica, foi atingido:
Redução média de 30% no consumo de kWh.
Mais de um milhão de reais em economia.
Aumento de mais de 50% na eficiência energética.
Diminuição de mais de 212 toneladas nas emissões de carbono.
Tudo em um período de 2 anos! O projeto segue em andamento e os resultados não param de melhorar!
Vamos dar o passo em direção a um futuro mais eficiente e sustentável juntos. Descubra como o Metasys e o OpenBlue podem transformar sua empresa hoje mesmo!
Serviços de modernização: o caminho mais econômico para um BAS atualizado e em total conformidade
Quanto mais antigo for o seu sistema de automação predial, maior será o risco de falhas de segurança, custos operacionais mais altos e perda de produtividade.
Quer você tenha atualmente o nosso Metasys ou esteja pensando em comprar o seu BAS conosco, os nossos serviços abrangentes de modernização oferecem os benefícios imediatos de uma atualização tecnológica de ciclo de vida completo, além de serviços de suporte contínuo e atualizações regulares para manter o seu sistema atualizado.