Menu

Se você for usuário de uma versão anterior do Metasys 12.0. é hora de atualizar!

Alcance a potência máxima do seu sistema existente com as novas funções disponíveis que permitem otimizar suas operações e promover recursos inovadores de inteligência autônoma, conectividade e cibersegurança de suas instalações.

Benefícios de atualizar o Metasys

Otimização do sistema:

Análise de detecção e classificação precoce de falhas, além da ferramenta Metasys PVT (Performance Verification Tool).

Equipe de operações otimizada:

Mobilidade, relatórios automáticos, interface intuitiva e diagnósticos mais rápidos mediante o uso de estruturas e espaços.

Sistema aberto, escalável e reconhecível:

Integra-se facilmente a diferentes soluções através do Modbus, LON, KNX e M-bus, assim como uma solução para a integração com o software de controle de acesso e segurança House C-Cure, Gerenciamento em Vídeo e Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio Simplex.

Melhores práticas de cibersegurança:

Cumprimento do novo padrão de interoperabilidade BACnet Secure Connect (BACnet/SC), compatibilidade com MQTT e cumprimento do Nível 1 de FISP 140-2 com tecnologia IP para ajudar a evitar o acesso não autorizado aos sistemas e dados.

Maior eficácia com soluções de conectividade:

Monitorar remotamente o que acontece em suas edificações permite obter uma resposta mais rápida, minimizar as interrupções e maximizar a eficiência.

Por que atualizar Metasys 12.0?

Metasys Server
+
  • Compatibilidade e/ou limitação de novo hardware
  • Sistemas operacionais não compatíveis (XP, Vista, 7 e 8)
  • Vulnerabilidades cibernéticas
  • Suporte técnico limitado e/ou específico devido à tecnologia antiga
  • Ferramentas obsoletas de manutenção e engenharia (laptops e software)
Monitores
+
  • Peças de reposição com prazos de entrega maiores
  • Os equipamentos antigos já não são mais fabricados
  • Os novos monitores (Gen4) não recebem downgrade de versão (≤9), ou seja, não funcionarão em versões antigas do Metasys, apenas a partir da versão 10
  • Monitores antigos com sistemas operacionais integrados não compatíveis
  • Monitores mais antigos são mais difíceis de encontrar, sendo mais caros que os modelos novos
Controladores
+
  • Ferramentas obsoletas de manutenção e engenharia (laptops e software)
  • Protocolo N2 - proprietário (fechado), comercializado apenas por Johnson Controls
  • Lógica de controle com eficiência limitada
  • Solução de crise com prazos maiores
Conectividade
+
  • OpenBlue Enterprise Manager (OBEM)
  • Atinja a redução do consumo e custos energéticos do seu edifício. Obtenha menores custos de manutenção e maximização da vida útil dos ativos por meio da IA, além de visualizar seus indicadores de sustentabilidade.

  • Central Utility Plant (CUP)
  • Gerencie sua planta central através de um gêmeo digital e posterior otimização durante a operação para reduzir o custo dos serviços públicos.

Comece seu caminho rumo à transformação

Em menos de 24 horas entraremos em contato para tirar suas dúvidas, ou mande uma mensagem diretamente aos nossos consultores.

Entre em contato:

(11) 5039-1573

Para outros países da América Latina, escreva ao país mais próximo. Atenderemos sua solicitação.