Se você for usuário de uma versão anterior do Metasys 12.0. é hora de atualizar!
Alcance a potência máxima do seu sistema existente com as novas funções disponíveis que permitem otimizar suas operações e promover recursos inovadores de inteligência autônoma, conectividade e cibersegurança de suas instalações.
Benefícios de atualizar o Metasys
Otimização do sistema:
Análise de detecção e classificação precoce de falhas, além da ferramenta Metasys PVT (Performance Verification Tool).
Equipe de operações otimizada:
Mobilidade, relatórios automáticos, interface intuitiva e diagnósticos mais rápidos mediante o uso de estruturas e espaços.
Sistema aberto, escalável e reconhecível:
Integra-se facilmente a diferentes soluções através do Modbus, LON, KNX e M-bus, assim como uma solução para a integração com o software de controle de acesso e segurança House C-Cure, Gerenciamento em Vídeo e Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio Simplex.
Melhores práticas de cibersegurança:
Cumprimento do novo padrão de interoperabilidade BACnet Secure Connect (BACnet/SC), compatibilidade com MQTT e cumprimento do Nível 1 de FISP 140-2 com tecnologia IP para ajudar a evitar o acesso não autorizado aos sistemas e dados.
Maior eficácia com soluções de conectividade:
Monitorar remotamente o que acontece em suas edificações permite obter uma resposta mais rápida, minimizar as interrupções e maximizar a eficiência.
Por que atualizar Metasys 12.0?
- Compatibilidade e/ou limitação de novo hardware
- Sistemas operacionais não compatíveis (XP, Vista, 7 e 8)
- Vulnerabilidades cibernéticas
- Suporte técnico limitado e/ou específico devido à tecnologia antiga
- Ferramentas obsoletas de manutenção e engenharia (laptops e software)
- Peças de reposição com prazos de entrega maiores
- Os equipamentos antigos já não são mais fabricados
- Os novos monitores (Gen4) não recebem downgrade de versão (≤9), ou seja, não funcionarão em versões antigas do Metasys, apenas a partir da versão 10
- Monitores antigos com sistemas operacionais integrados não compatíveis
- Monitores mais antigos são mais difíceis de encontrar, sendo mais caros que os modelos novos
- Ferramentas obsoletas de manutenção e engenharia (laptops e software)
- Protocolo N2 - proprietário (fechado), comercializado apenas por Johnson Controls
- Lógica de controle com eficiência limitada
- Solução de crise com prazos maiores
- OpenBlue Enterprise Manager (OBEM)
- Central Utility Plant (CUP)
Atinja a redução do consumo e custos energéticos do seu edifício. Obtenha menores custos de manutenção e maximização da vida útil dos ativos por meio da IA, além de visualizar seus indicadores de sustentabilidade.
Gerencie sua planta central através de um gêmeo digital e posterior otimização durante a operação para reduzir o custo dos serviços públicos.
Comece seu caminho rumo à transformação
Em menos de 24 horas entraremos em contato para tirar suas dúvidas, ou mande uma mensagem diretamente aos nossos consultores.
Entre em contato:
Para outros países da América Latina, escreva ao país mais próximo. Atenderemos sua solicitação.